Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Reliable compliance with limit values

Demand-oriented dosing saves up to 40% of precipitent

Together with Endress+Hauser, Veolia Wasser Deutschland GmbH has developed a solution for the demand-oriented and automated precipitent dosing in the aeration basins of the wastewater treatment plant in Colditz.

Collaboration between Veolia and Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Collaboration between Veolia and Endress+Hauser

Discover how sustainable wastewater management can be achieved

Results

  • Reliable compliance with legal limits for orthophosphate

  • Precise dosing of the precipitent according to requirements

  • Reduced operating costs

  • Increased operational reliability through remote access

  • Fast response times in case of disruption

Martin Moisel

“Endress+Hauser helped us to obtain the values promptly so that the precipitent dosage was not over- or underdosed.”

Martin Moisel, Head of Operations / Technical Manager
Veolia Wasser Deutschland

Customer challenge

Compliance with legally prescribed limit values for orthophosphate posed a number of challenges for the wastewater treatment plant in Colditz. Previously, the precipitent was dosed on the basis of weekly laboratory analyses – however, these only provided selective results and were unable to record fluctuations depending on the time of day or week. Continuous and more precise monitoring of the phosphate content was necessary in order to meet the increasing requirements in the long term.

Our solutions

Endress+Hauser partnered with Veolia to implement continuous phosphate monitoring using the CA80PH analyzer. It measures phosphate levels in two aeration basins, enabling precise dosing of precipitent.
Digital technologies were also used: The measurement data is transmitted in real time via the Netilion Cloud. This allows maintenance requirements to be recognized immediately. Thanks to additional remote access, the Endress+Hauser service team can access the analyzer directly.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu